990-5996D-005

Montage des Batterieschalters im Wandgehäuse an der Wand

VORSICHT
Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Ausrüstung
  • Montieren Sie den Batterieschalter im Wandgehäuse an einer Wand oder in einem stabilen Rack mit ausreichender Tragkraft.
  • Verwenden Sie geeignete Befestigungselemente (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anbringen des Batterieschalters im Wandgehäuse an der Wand.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Im Lieferumfang befinden sich vier M10 x 30-Torx-Schrauben und -Muttern zur Montage des Batterieschalters im Wandgehäuse in einem Rack.

E3MBBB60K80H

E3MBBB100K200H

  1. Messen und markieren Sie die Position der vier Montagebohrungen an der Wand.
  2. Bohren Sie an allen vier markierten Positionen Löcher.
  3. Lösen Sie die drei Schrauben und öffnen Sie die innere Tür.
  4. Montieren Sie den Batterieschalter im Wandgehäuse an der Wand.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.