Raccorder les câbles d'alimentation
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète du système d'ASI avant de raccorder les
câbles d'alimentation au coffret disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Pour les systèmes TT et TN : chaque armoire autonome du système doit être raccordée
individuellement à la borne de protection de mise à la terre du tableau de répartition
alimentant le système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVERTISSEMENT |
|---|
|
risque d'arc électrique
Utilisez les vis et écrous M8/M10 fournis pour raccorder les câbles d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
- Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
- Acheminez les câbles PE par le haut ou par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les.
-
Acheminez les câbles DC depuis l'ASI par le haut ou par le bas du coffret disjoncteur
batterie et raccordez-les (DC+, N, DC-).
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUERéinstallez le panneau intérieur dans la partie supérieure du coffret disjoncteur batterie avant de poursuivre l'installation.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. -
Acheminez les câbles de batterie depuis le bloc de batteries par le bas du coffret
disjoncteur batterie et raccordez-les (Batt+, N, Batt-).
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE- Réinstallez le panneau intérieur dans la partie inférieure du coffret disjoncteur batterie avant de poursuivre l'installation.
- Assurez-vous que la polarité est respectée.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Fixez les câbles dans les passages de câbles sur le côté gauche, le haut et le bas du coffret disjoncteur batterie.
AVERTISSEMENT