990-5996B-024

Procedimento de instalação

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Coloque a caixa do disjuntor da bateria o mais perto possível do banco de baterias para limitar a extensão de cabos de bateria sem proteção.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Instalação da caixa do disjuntor da bateria na parede.
  2. Preparação da caixa do disjuntor da bateria para a passagem de cabos.
  3. Conectar os cabos de sinal.
  4. Conectar os cabos de energia.
  5. Etapas finais da instalação.
QR code for this page

Isto foi útil?