990-5996D-024

Conectar os cabos de energia

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um corte total de energia no sistema de nobreak antes de ligar os cabos de energia à caixa do disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Para os sistemas TT e NT, cada gabinete autônomo do sistema deve ser ligado individualmente ao terminal do aterramento de proteção no quadro de distribuição que alimenta o sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de arco voltaico
Use os parafusos e as porcas M8/M10 fornecidos para conectar os cabos de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
  2. Passe os cabos PE pela parte superior ou inferior da caixa do disjuntor da bateria e faça a conexão.

    E3MBBB60K80H Entrada superior de cabos

    E3MBBB60K80H Entrada inferior de cabos

    E3MBBB100K200H

  3. Passe os cabos CC do nobreak pela parte superior ou inferior da caixa do disjuntor da bateria e faça a conexão (CC+, N, CC-).
    PERIGO
    RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
    Coloque novamente a tampa interna na parte superior da caixa do disjuntor da bateria antes de prosseguir com a instalação.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  4. Passe os cabos da bateria do banco de baterias através da parte inferior da caixa do disjuntor da bateria e faça a conexão (Bat+, N, Bat-).
    PERIGO
    RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
    • Coloque novamente a tampa interna na parte inferior da caixa do disjuntor da bateria antes de prosseguir com a instalação.
    • Certifique-se de que a polaridade está correta.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  5. Prenda os cabos aos passadores na parte esquerda, superior e inferior da caixa do disjuntor da bateria.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.