990-5996B-024

Conectar os cabos de sinal

  1. Solte os parafusos das tampas internas e remova as tampas da caixa do disjuntor da bateria.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. Passe os cabos de sinal pela parte inferior da caixa do disjuntor da bateria. No caso do E3MBBB60K80H, você também pode passar os cabos de sinal pela parte superior.
  3. Remova a tampa do disjuntor da bateria.
  4. Conecte os fios de sinal de acordo com um dos diagramas abaixo para Easy UPS 3M:

    Cabos de sinal em instalações com uma caixa de disjuntor de bateria

    Cabos de sinal em instalações com duas caixas de disjuntor de bateria

    1. Conecte os cabos de sinal do comutador auxiliar do(s) disjuntor(es) e fusível(is) da bateria ao J5-1 e J5-2 no nobreak.
    2. Conecte os cabos de sinal da bobina de abertura de subtensão dos disjuntores da bateria ao J6-1 e J6-4 no nobreak.
  5. Conecte os fios de sinal de acordo com o diagrama abaixo para Easy UPS 3L.
    1. Conecte os fios de sinal do comutador auxiliar do(s) disjuntores e fusível(is) da bateria ao J4-3 e J4-4, J5-1 e J5-2, e J5-3 e J5-4 no nobreak.
    2. Conecte os fios de sinal da bobina de desarme de subtensão dos disjuntores da bateria ao J3-1 e J3-2, J3-3 e J3-4, e J4-1 e J4-2 no nobreak.
  6. Prenda os cabos de sinal com abraçadeiras para cabos (fornecidas) ao passador.
QR code for this page

Isto foi útil?