990-5996D-005

Montage

GEFAHR
GEFAHR VON STROMSCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGENENTLADUNG
Positionieren Sie den Batterieschalter im Wandgehäuse so dicht wie möglich an der Batteriebank, um die Länge des ungeschützten Batteriekabels möglichst kurz zu halten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  1. Montage des Batterieschalters im Wandgehäuse an der Wand.
  2. Vorbereiten des Batterieschalters im Wandgehäuse für Kabel.
  3. Anschließen der Signalkabel.
  4. Anschließen der Leistungskabel.
  5. Abschließende Montageschritte.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.