990-6204D-004

Kommunikationsgrænseflader

  1. Parallelle porte

  2. CAN_R: CAN termineringsmodstand

  3. Potentialfri kontakter

  4. USB-port

  5. EPO

  6. Plads til valgfri koldstartsknap

  7. Netværksadministrationskort (NMC)

  8. Lastbussynkroniseringsport

  9. RS485

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.