990-6204C-012

Interfaces de communication

  1. Ports parallèles

  2. CAN_R : Résistance de terminaison CAN

  3. Contacts secs

  4. Port USB

  5. EPO

  6. Emplacement du bouton de démarrage à froid « Cold start » optionnel

  7. Carte de gestion réseau (NMC, Network Management Card)

  8. Port de synchronisation du bus de charge

  9. RS485

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.