990-6204D-004

Tilslut strømkablerne

  1. Sørg for, at alle afbrydere står på OFF (åben).
  2. Fjern de to nederste bagpaneler.

    UPS'en set bagfra

  3. Fjern den viste plade.
  4. Ved systemer med to forsyningskilder skal de tre beslag fjernes.
  5. Gælder kun TNC-systemer: Roter jumper-busbaren for at etablere forbindelse mellem PE-busbaren og den neutrale busbar.
  6. Før strømkablerne gennem bunden af UPS'en.
  7. Slut PE-kablet til PE-terminalen.

    System med en forsyningskilde

    System med to forsyningskilder

  8. Tilslut indgangskabler og udgangskabler, og bypass-kabler (hvis relevant).
  9. Tilslutning af batterikabler til installation med modulære batteriskabe:
    1. Fjern det viste dæksel.
    2. Tilslut batterikablerne.
    3. Sæt dækslet på igen over batteriterminalerne.
  10. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne i bunden af UPS'en.
  11. Sæt pladen og bagpanelerne på igen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.