990-6204D-004

Fremfør signalkablerne

  1. Fjern den viste plade fra forsiden af UPS'en.
  2. Fjern forskruningspladen og børstepladen fra bagsiden af UPS'en.
    1. Ved installationer uden kabelgennemføringer skal du sætte børstepladen på igen.

    2. Ved installationer med kabelgennemføringer skal du bore huller til kabelgennemføringer og montere forskruningspladen igen.

  3. Før signalkablerne gennem forskrunings-/børstepladen til forsiden af UPS'en.
  4. Monter pladen igen på forsiden af UPS'en.
  5. Fastgør signalkablerne med kabelbindere på bagsiden af UPS'en.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.