990-6204D-017

Passaggio dei cavi di segnale

  1. Rimuovere la piastra indicata dalla parte anteriore dell'UPS.
  2. Rimuovere la piastra isolante posteriore e la piastra della spazzola posteriore dall'UPS.
    1. Per installazioni senza condotti, reinstallare la piastra della spazzola.

    2. Per installazioni con condotti, praticare i fori per i condotti e reinstallare la piastra isolante.

  3. Far passare i cavi di segnale attraverso la piastra isolante/della spazzola e fino alla parte anteriore dell'UPS.
  4. Rimontare la piastra sulla parte anteriore dell'UPS.
  5. Fissare i cavi di segnale con fascette per cavi nella parte posteriore dell'UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.