990-6204C-012

Acheminement des câbles de signal

  1. Retirez la plaque indiquée à l'avant de l'ASI.
  2. Retirez le panneau arrière et le panneau à fentes arrière de l'ASI.
    1. Pour les installations sans conduites, réinstallez le panneau à fentes arrière.

    2. Pour les installations avec conduites, percez des trous pour les conduites et réinstallez le panneau.

  3. Acheminez les câbles de signal à travers la plaque à fentes arrière vers l'avant de l'ASI.
  4. Remontez le panneau à l'avant de l'ASI.
  5. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches à l'arrière de l'ASI.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.