990-6204D-017

Installazione delle batterie nell'UPS

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Assicurarsi che gli interruttori delle batterie si trovino in posizione di spegnimento (aperto)
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Rimuovere la piastra anteriore dei ripiani delle batterie.
  2. Installare i moduli della batteria una stringa alla volta e dal basso verso l'alto. Una fila equivale a una stringa di batterie.
  3. Serrare i moduli delle batterie con una vite sulla parte anteriore del modulo delle batterie
  4. Rimuovere il film termorestringente dai morsetti di alimentazione e collegare i morsetti alle batterie.
  5. Reinstallare la piastra anteriore dei ripiani delle batterie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.