990-6204C-012

Installation des batteries dans l'ASI

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Avant d'installer les batteries, assurez-vous que les disjoncteurs batterie (BB) sont ouverts.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Retirez le panneau cachant les étagères de batteries.
  2. Installez les modules de batteries groupe par groupe et du bas vers le haut. Chaque rangée est une chaîne batterie.
  3. Fixez les modules de batteries avec une vis à l'avant du module de batteries.
  4. Retirez les gaines thermo-rétractables des bornes d'alimentation et branchez ces dernières aux batteries.
  5. Réinstallez le panneau à l'avant des étagères de batteries.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.