990-6204D-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

  1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Rimuovere i due pannelli posteriori inferiori.

    Vista posteriore dell'UPS

  3. Rimuovere il pannello indicato.
  4. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere i tre ponticelli per la rete di alimentazione singola.
  5. Solo nei sistemi TNC, ruotare la sbarra ponticello per creare un collegamento tra la sbarra PE e la sbarra del neutro.
  6. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore dell'UPS.
  7. Collegare il cavo PE al connettore PE.

    Sistema con singola rete di alimentazione

    Sistemi con doppia rete di alimentazione

  8. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se applicabile).
  9. Per l'installazione con armadi delle batterie modulari, collegare i cavi delle batterie:
    1. Rimuovere il coperchio indicato.
    2. Collegare i cavi delle batterie.
    3. Rimontare il coperchio sui terminali delle batterie.
  10. Fissare i cavi nel serracavo nella parte inferiore dell'UPS.
  11. Rimontare la piastra e i pannelli posteriori.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.