990-91315B-022

De stroomkabels aansluiten

  1. Verwijder de dekplaat van PE-voedingsrail.
  2. Verbind de PE-kabels met de PE-voedingsrail.
  3. Plaats de dekplaat terug op de PE-voedingsrail.
  4. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor configuraties met enkele voeding: Sluit de ingangskabels van de netvoeding aan.
    • Voor configuraties met dubbele voeding: Sluit de bypasskabels van de netvoeding aan.
  5. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor configuraties met enkele voeding:: Sluit de UPS-ingangskabels aan.
    • Voor configuraties met dubbele voeding:: Sluit de UPS-bypasskabels aan.
  6. Sluit de UPS-uitgangskabels aan.
  7. Sluit de belastingskabels aan.
  8. Bevestig de kabels met bindstrips (niet meegeleverd) aan de trekontlasters aan de linker-, boven- en onderkant van het onderhoudsbypasspaneel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?