990-91315B-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Retire la cubierta de la barra colectora PE.
  2. Conecte los cables de PE a la barra colectora PE.
  3. Vuelva a instalar la cubierta en la barra colectora PE.
  4. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada de la red eléctrica.
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación de la red eléctrica.
  5. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada del SAI.
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación del SAI.
  6. Conecte los cables de salida del SAI.
  7. Conecte los cables de carga.
  8. Sujete los cables con bridas (no suministradas) a los protectores de cables en los lados izquierdo, superior e inferior del panel de derivación de mantenimiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?