990-91315A-016

Hubungkan Kabel Daya

  1. Lepaskan penutup dari busbar PE.
  2. Hubungkan kabel PE ke busbar PE.
  3. Pasangkan kembali penutup pada busbar PE.
  4. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk catu daya utama tunggal: Hubungkan kabel masukan dari utilitas/catu daya.
    • Untuk catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass dari utilitas/catu daya.
  5. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk catu daya utama tunggal: Hubungkan kabel masukan UPS.
    • Untuk catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass UPS.
  6. Hubungkan kabel keluaran UPS.
  7. Hubungkan kabel beban.
  8. Kencangkan kabel dengan pengikat kabel (tidak disediakan) ke tempat kabel di sisi kiri, atas, dan bawah pada panel bypass pemeliharaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?