990-6549-017

Installazione dell'adattatore di profondità con Easy UPS 3-Phase Modular o l'UPS Galaxy PX

  1. Rimuovere il pannello posteriore dell'UPS.

    Vista posteriore

  2. Facoltativo: Per facilitare lo spostamento dell'armadio di profondità, è possibile rimuovere lo sportello anteriore dell'adattatore di profondità.
  3. Se necessario, ruotare l'adattatore di profondità per assicurarsi che il lato posteriore di quest'ultimo sia rivolto verso il lato posteriore dell'UPS. Allineare e spingere l'UPS e l'adattatore di profondità insieme, con l'UPS davanti all'adattatore di profondità.
  4. Reinstallare lo sportello anteriore dell'adattatore di profondità, se rimosso in precedenza.
  5. Collegare l'UPS e l'adattatore di profondità con otto viti sul lato sinistro e destro.

    Vista posteriore

  6. Spingere l'UPS con l'adattatore di profondità nella posizione finale.
  7. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS e sull'adattore di profondità con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Le ruote non devono entrare in contatto con il pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
  8. Seguire il manuale di installazione dell'UPS per completare l'installazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?