990-6549-034

Derinlik Adaptörünün Easy UPS 3 Fazlı Modüler veya Galaxy PX UPS ile Kurulumu

  1. Arka paneli UPS'den çıkarın.

    Arkadan Görünüm

  2. Opsiyon: Derinlik kabininin daha kolay hareket etmesi için derinlik adaptörünün ön kapağını çıkarabilirsiniz.
  3. Derinlik adaptörünün arka tarafının UPS’in arka tarafına denk gelmesini sağlamak için gerektiğinde derinlik adaptörünü döndürün. UPS derinlik adaptörünün önünde olacak şekilde UPS’i ve derinlik adaptörünü hizalayarak itin.
  4. Erken çıkarıldıysa derinlik adaptörünün ön kapağını yeniden takın.
  5. Sol ve sağ taraftan sekiz vidayla UPS’i ve derinlik adaptörünü birbirine bağlayın.

    Arkadan Görünüm

  6. Derinlik adaptörlü UPS’i nihai pozisyonuna getirin.
  7. UPS üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
  8. Kurulumu tamamlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?