990-6549-025

Montaż adaptera głębokościowego z zasilaczem Easy UPS 3-Phase Modular lub zasilaczem UPS Galaxy PX

  1. Zdejmij tylny panel z zasilacza UPS.

    Widok z tyłu

  2. Opcja: Aby łatwiej przemieszczać szafę wnękową, możesz zdemontować z niej przednie drzwiczki.
  3. W razie potrzeby obróć adapter głębokościowy, aby jego tył był skierowany w kierunku tylnej strony zasilacza UPS. Wyrównaj i złącz zasilacz UPS i adapter głębokościowy. Zasilacz UPS musi znajdować się z przodu.
  4. Ponownie zamontuj drzwiczki adaptera, jeśli wcześniej je zdemontowano.
  5. Połącz zasilacz UPS i adapter głębokościowy ośmioma śrubami z lewej i z prawej strony.

    Widok z tyłu

  6. Wsuń zasilacz UPS z adapterem głębokościowym na pozycję końcową.
  7. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące zasilacza UPS i adaptera głębokościowego za pomocą klucza, aż połączą się z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby upewnić się, że zasilacz UPS stoi prosto.
  8. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby ukończyć instalację.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?