990-6549-024

Instale o adaptador de profundidade com o Easy UPS modular trifásico ou com o Galaxy PX UPS

  1. Remova o painel traseiro do nobreak.

    Vista traseira

  2. Opção: Você pode remover a porta frontal do adaptador de profundidade para facilitar a movimentação do gabinete de profundidade.
  3. Se necessário, gire o adaptador de profundidade para garantir que a parte traseira do adaptador de profundidade fique voltada para a parte traseira do nobreak. Alinhe e empurre o nobreak e o adaptador de profundidade juntos — nobreak em frente ao adaptador de profundidade.
  4. Reinstale a porta frontal do adaptador de profundidade, caso tenha sido removida.
  5. Interconecte o nobreak e o adaptador de profundidade com oito parafusos nas laterais esquerda e direita.

    Vista traseira

  6. Empurre o nobreak com o adaptador de profundidade para a posição final.
  7. Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do nobreak e do adaptador de profundidade com uma chave inglesa até que eles se cheguem ao solo. As rodinhas não devem manter contato com o piso. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado.
  8. Siga o manual de instalação do nobreak para concluir a instalação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?