990-6549-037

在 Galaxy PX UPS 和三相模块 Easy UPS 上安装深度适配器

  1. 拆下 UPS 的后面板。

    背面视图

  2. 可选:为了方便移动深度机柜,您可拆下深度适配器的前门。
  3. 如有必要,请旋转深度适配器,确保其背面与 UPS 背面相对。将 UPS 和深度适配器对齐并推到一起(UPS 应位于深度适配器的前面)。
  4. 重新装回深度适配器的前门(如已拆下)。
  5. 使用八颗螺钉将 UPS 和深度适配器的左右两侧连接固定。

    背面视图

  6. 将装有深度适配器的 UPS 推入最终位置。
  7. 用扳手调低 UPS 上和深度适配器上的前后调平脚,直到其接触到地面。脚轮不得接触地板。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
  8. 遵照 UPS 安装手册完成安装。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?