990-6549-023

Installer dybdeadapteren med Easy UPS 3-Phase Modular eller Galaxy PX UPS

  1. Fjern det bakre panelet fra UPS-enheten.

    Vist bakfra

  2. Alternativ: Fjern frontdøren på dybdeadapteren for å gjøre det enklere å flytte på den.
  3. Roter dybdeadapteren etter behov så baksiden står mot baksiden til UPSen. Still opp og skyv UPSen og dybdeadapteren sammen – UPSen foran dybdeadapteren.
  4. Sett frontdøren på dybdeadaptoren igjen dersom du fjernet den tidligere.
  5. Koble sammen UPSen og dybdeadapteren med åtte skruer på venstre og høyre side.

    Vist bakfra

  6. Skyv UPSen med dybdeadapteren i endelig posisjon.
  7. Bruk en skiftenøkkel til å senke de fremre og bakre justerbare føttene på UPSen og dybdeadapteren til de når gulvet. Hjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
  8. Følg installasjonshåndboken for UPSen for å fullføre installasjonen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?