Akü Kesicisi Panosunu Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın
- UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
- Ana Şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü kesicilerini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Bu akü kesicisi panosunun girişinde ayrı
bir akü kesicisi olmayan akü çözümleri için
akü kablolarını akü çözümünden
ayırın.
TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesiAkü kablolarını akü çözümünden ayırın.Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur. - Akü kesicisi panosunun ön kapağını açın.
- Akü kesicisini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Üç vidayı gevşetin ve ön panel kapağını açın.
- Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapakları kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
- Devam etmeden önce her bir DC barası üzerinde
voltaj olup olmadığını ölçün
ve voltaj OLMADIĞINI doğrulayın.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİDevam etmeden önce her bir DC barası üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj OLMADIĞINI doğrulayın.Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur. - Tüm güç kablolarını akü kesicisi panosundan ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Güç Kablolarını Bağlama.
- Tüm sinyal kablolarını akü kesicisi
panosundan ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar
için aşağıdaki bölümlere bakın.
-
GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VS UPS'e bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VL UPS'e bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-2CB ve GVBBB630EL-3CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VL UPS'e bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VXL UPS'e bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-2CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VXL UPS'e bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-3CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VXL UPS'e bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Easy UPS 3 Fazlı Modüler’e Bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-2CB için Sinyal Kablolarını Easy UPS 3 Fazlı Modüler’e Bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Easy UPS 3M Advanced’e Bağlayın VEYA
-
GVBBB630EL-2CB için Sinyal Kablolarını Easy UPS 3M Advanced’e Bağlayın.
-
- İç kapakları tekrar takın.
- Dört adet M10 vidayı duvardan sökün
ve akü kesicisi panosunu duvardan çıkarın.
DİKKAT
Ağır yükAkü kesicisi panosu ağırdır. GVBBB630EL-1CB 35 kg, GVBBB630EL-2CB 66 kg ve GVBBB630EL-3CB 76 kg ağırlığındadır. Akü kesicisi panosunu güvenli bir şekilde kaldırmak için uygun aletler kullanın.Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Ön panel kapağını kapatın ve üç vidayla tutturun.
- Akü kesicisi panosunun ön kapağını kapatın ve kilitleyin.
- Nakliye için:
UYARI
DÜŞME tehlikesiAkü kesicisi panosunun taşınması için şunları sağlayın:- Nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli becerilere sahip olup yeterli eğitimi almış olması;
- Ürünü güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullanma;
- Uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı koruma.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.Nakliye gereksinimleri:
-
Akü kesicisi panosunu minimum palet boyutlarına sahip uygun bir paletin ortasına yatay bir konumda monte edin: 840 mm x 1220 mm. Palet, akü kesicisi panosu ağırlığına uygun olmalıdır. GVBBB630EL-1CB 35 kg, GVBBB630EL-2CB 66 kg ve GVBBB630EL-3CB 76 kg ağırlığındadır.
-
Akü kesicisi panosunu yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanabilecek uygun sabitleme araçlarıyla palete monte edin.
-
Orijinal nakliye paleti, orijinal nakliye braketleri ile birlikte hasarsız durumda ise yeniden kullanılabilir.
UYARI
Beklenmedik ekipman davranışıAkü kesicisi panosu bükebileceği veya hasar verebileceği için akü kesicisi panosunu doğrudan çerçeve üzerinde bir forklift/paletli kamyon ile kaldırmayın.Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Akü kesicisi panosunu devre dışı bırakın VEYA
- Akü kesicisi panosunu yüklemek için yeni bir konuma taşıyın.
- Sadece akü kesicisi panosunu yeni bir yere monte etmek için: Akü kesicisi panosunu yeni konuma kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için Kurulum Prosedürü. Yeniden kurulum ve çalıştırma yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.