Smantellamento o spostamento della scatola interruttori delle batterie in una nuova posizione
- Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
- Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) degli interruttori nel quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
- Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) di tutti gli interruttori della batteria nel quadro elettrico/soluzione batteria in posizione OFF (aperto).
- Per le soluzioni di batterie che non dispongono di un interruttore
individuale a monte di questa scatola, scollegare i cavi della batteria
dalla soluzione di batteria.
PERICOLOPericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettricoScollegare i cavi della batteria dalla soluzione batteria.Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Aprire lo sportello anteriore della scatola interruttori delle batterie.
- Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie nella posizione OFF (aperto).
- Allentare le tre viti e aprire il pannello cieco anteriore.
- Allentare le viti dei coperchi di protezione, quindi sollevarli ed estrarre la scatola interruttori delle batterie.
- Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna
sbarra CC prima di continuare.
PERICOLOPERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICOMisurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra CC prima di continuare.Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dalla scatola interruttori delle batterie. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione.
- Scollegare e rimuovere tutti i cavi di segnale dalla scatola
interruttori delle batterie. Per dettagli, vedere i capitoli seguenti.
-
Collegamento dei cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB all'UPS Galaxy VS OPPURE
-
Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB al Galaxy VL UPS OPPURE
-
Collegamento dei cavi di segnale per GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB al Galaxy VL UPS OPPURE
-
Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB all'UPS Galaxy VXL OPPURE
-
Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-2CB all'UPS Galaxy VXL OPPURE
-
Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-3CB all'UPS Galaxy VXL OPPURE
-
Collegamento dei cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB all’Easy UPS 3-Phase Modular OPPURE
-
Collegamento dei cavi di segnale per GVBBB630EL-2CB all’Easy UPS 3-Phase Modular OPPURE
-
Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB a Easy UPS 3M Advanced OPPURE
-
Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-2CB a Easy UPS 3M Advanced.
-
- Reinstallare le coperture interne.
- Rimuovere le quattro viti M10 dalla parete e staccare la
scatola interruttori delle batterie dalla parete.
ATTENZIONECarico pesanteLa scatola interruttori delle batterie è pesante. GVBBB630EL-1CB pesa 35 kg, GVBBB630EL-2CB pesa 66 kg e GVBBB630EL-3CB pesa 76 kg. Utilizzare gli strumenti appropriati per sollevare in sicurezza la scatola interruttori delle batterie.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. - Chiudere il pannello cieco anteriore e serrarlo con le tre viti.
- Chiudere e bloccare lo sportello anteriore della scatola interruttori delle batterie.
- Per il trasporto:
AVVERTIMENTOPericolo di RIBALTAMENTOPer il trasporto della scatola interruttori delle batterie assicurarsi che:- il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
- vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza il prodotto;
- il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.Requisiti di trasporto:
-
montare la scatola interruttori delle batterie in posizione orizzontale al centro di un pallet adeguato con le seguenti dimensioni minime: 840 mm x 1220 mm. Il pallet deve essere adatto al peso della scatola interruttori delle batterie. GVBBB630EL-1CB pesa 35 kg, GVBBB630EL-2CB pesa 66 kg e GVBBB630EL-3CB pesa 76 kg.
-
Montare la scatola interruttori delle batterie sul pallet con mezzi di fissaggio appropriati in grado di resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
-
Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.
AVVERTIMENTOComportamento inaspettato dell'apparecchiaturaNon sollevare la scatola interruttori delle batterie con un elevatore a forca/transpallet direttamente sul telaio, perché potrebbe piegare o danneggiare la scatola interruttori delle batterie.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- smantellare la scatola interruttori delle batterie, OPPURE
- spostare la scatola interruttori delle batterie in una nuova posizione per installarla.
- Solo per l'installazione della scatola interruttori delle batterie in una nuova posizione: Seguire il manuale di installazione per installare la scatola interruttori delle batterie nella nuova posizione. Vedere Procedura di installazione per una panoramica sull'installazione. La reinstallazione e la messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.