990-91575-023

Miljø

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Farge Svart
Beskyttelsesklasse IP20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?