990-91575-023

Endelig installasjon

  1. Sett på de fire frontdekslene igjen.
    MERK: To forskjellige bryterdeksler leveres med det tomme batterikabinettet. Monter bryterdekselet som passer for batteribryteren.

    System med nedre kabelinnføring

    System med øvre kabelinnføring

  2. Fest de fremre forankringsbeslagene til det tomme batterikabinettet med M6-skruer.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  3. Fest de fremre forankringsbeslagene til gulvet.
    MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?