990-91575-023

Installer batterier i det tomme batterikabinettet

ADVARSEL
uventet håndtering av utstyr
Batterikabinettet må ikke flyttes etter at du har installert batteriene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
  1. Plasser batteriene på hyllene i det tomme batterikabinettet, og kople sammen batteriene.
    MERK: Du må ikke dekke til hullene i hyllehjørnene, ettersom de er beregnet på kabelføring mellom hyllene.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  2. Noter deg batterikonfigurasjonen på etiketten i det tomme batterikabinettet.
  3. Fjern etiketten 885-90412 fra støvdekselet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?