990-91733A-037

将底部进线机柜安装到 UPS 的右侧

  1. 拆下 UPS 的右侧面板。妥善保存以备安装到底部进线机柜上。
  2. 将 UPS 和底部进线机柜相邻推入最终安装位置。
  3. 用扳手调低 UPS 上的前后调平脚,直到其接触到地面。脚轮不得与地板接触。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
    注意
    小心设备损坏
    将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  4. 拆下底部进线机柜顶部的连接支架。
  5. 将顶部连接支架安装在 UPS 和底部进线机柜之间。
  6. 使用随附的正面连接支架将 UPS 和底部进线机柜连接到一起。
  7. 使用随附的背面连接支架将 UPS 和底部进线机柜连接到一起。

    背面视图

  8. 拆下底部进线机柜的正面盖板。
  9. 拆下信号线的盖板。
  10. 安装随附的毛刷线孔盖。
  11. 拆下底部密封盖板。
  12. 拆下带脚轮的支撑板。丢弃带脚轮的支撑板。
  13. 在密封盖板中钻孔/打孔以穿入线缆或导线管/护套。安装导线管/护套(需另购)(如果适用)。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  14. 重新装回底部密封盖板。

  15. 拆下 UPS 的内正面和背面盖板。
  16. 将电源线向上穿过底部进线机柜,并敷设至 UPS(如图所示)。将电源线固定到中间和顶部的线缆扣中。
  17. 将信号线向上穿过底部进线机柜,并敷设至 UPS。将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设(如图所示)。
  18. 将正面和背面运输架重新装回到底部进线机柜。
  19. 将正面和背面运输架固定到地面。使用适合地面类型的五金件 - 托架上的孔径为 ø12 mm。需要用强度 8.8 的 M10 五金件。
  20. 将正面盖板重新装回到底部进线机柜。
  21. 将右侧面板安装到底部进线机柜上。就是之前从 UPS 上拆下的右侧面板。
  22. 遵照 UPS 安装手册,连接信号线和电源线。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?