990-91733A-024

Instale o gabinete com entrada na parte inferior na latera direita do nobreak

  1. Remova o painel lateral direito do nobreak. Reserve-o para instalação no gabinete com entrada na parte inferior.
  2. Empurre o nobreak e o gabinete com entrada na parte inferior para a posição final, um ao lado do outro.
  3. Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do nobreak com uma chave inglesa até que eles cheguem ao solo. As rodinhas não devem manter contato com o piso. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado.
    AVISO
    Risco de dano ao equipamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  4. Remova o suporte de interconexão superior da parte de cima do gabinete com entrada na parte inferior.
  5. Instale o suporte de interconexão superior entre o nobreak e o gabinete com entrada na parte inferior.
  6. Interconecte o nobreak e o gabinete com entrada na parte inferior com os suportes de interconexão frontal fornecidos.
  7. Interconecte o nobreak e o gabinete com entrada na parte inferior com os suportes de interconexão traseira fornecidos.

    Vista traseira

  8. Remova a placa frontal do gabinete com entrada na parte inferior.
  9. Remova as tampas dos fios de sinal.
  10. Monte os plugues de escova de cabo fornecidos.
  11. Remova a tampa de cobertura inferior.
  12. Remova as tampas de apoio com rodinhas. Descarte as tampas de apoio com rodinhas.
  13. Faça furos para os cabos ou conduítes na tampa de cobertura. Instale os conduítes (não fornecidos), se aplicável.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Não perfure paredes com a tampa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao gabinete.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  14. Remova a tampa de cobertura inferior.

  15. Remova as tampas internas frontais e o painel traseiro do nobreak.
  16. Direcione os cabos de energia para cima através do gabinete com entrada na parte inferior e para dentro do nobreak, como indicado. Fixe os cabos de energia nos passadores de cabos intermediários e superiores.
  17. Direcione os fios de sinal para cima através do gabinete com entrada na parte inferior e para dentro do nobreak. Direcione conforme indicado para separar os cabos Class 2/SELV dos cabos non-Class 2/non-SELV.
  18. Reinstale os suportes de transporte dianteiro e traseiro no gabinete com entrada na parte inferior.
  19. Monte os suportes de transporte dianteiro e traseiro no piso. Use o equipamento apropriado para o tipo de piso. O diâmetro do orifício do suporte é de ø12 mm. O hardware requerido é M10 de grau 8.8.
  20. Reinstale a tampa frontal gabinete com entrada na parte inferior.
  21. Instale o painel lateral direita no gabinete com entrada na parte inferior. O painel lateral direito foi removido do nobreak anteriormente.
  22. Siga o manual de instalação do nobreak para conectar os fios de sinal e os cabos de energia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?