990-91733A-034

Alt Giriş Kabinini UPS’in sağ tarafına takma

  1. Sağ yan paneli UPS’den çıkarın. Alt giriş kabininde kurulum için kaydedin.
  2. UPS ve alt giriş kabinini birbirinin yanına nihai konumuna itin.
  3. UPS üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
    DUYURU
    Ekipman hasarı tehlikesi
    Tesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  4. Üst bağlantı braketini alt giriş kabininin üstünden çıkarın.
  5. UPS ve alt giriş kabini arasında üst bağlantı braketini takın.
  6. Sağlanan ön bağlantı braketlerinin UPS ve alt giriş kabini ile bağlantısını yapın.
  7. Sağlanan arka bağlantı braketlerinin UPS ve alt giriş kabini ile bağlantısını yapın.

    Arkadan Görünüm

  8. Alt giriş kabininden ön plakayı çıkarın.
  9. Sinyal kabloları için plakaları çıkarın.
  10. Sağlanan kablo fırça tapalarını takın.
  11. Alt rakor plakalarını çıkarın.
  12. Destek plakalarını tekerleklerle kaldırın. Destek plakalarını tekerleklerle atın.
  13. Rakor plakalarında kablolar veya kanallar/grometler için delikler açın. Varsa, kanallar/grometler (ürünle birlikte verilmez) takın.
    TEHLİKE
    elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
    Takılan rakor plakasını delmeyin veya kabine yakın delik açmayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  14. Alt rakor plakalarını yeniden takın.

  15. İç ön plakaları ve arka paneli UPS'den çıkarın.
  16. Güç kablolarını gösterildiği gibi alt giriş kabininin içinden UPS'e yönlendirin. Güç kablolarını orta ve üst kablo pabuçlarına sabitleyin.
  17. Sinyal kablolarını alt giriş kabininin içinden UPS’e yönlendirin. Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayırmak için kabloları gösterildiği gibi geçirin.
  18. Ön ve arka taşıma braketlerini alt giriş kabinine yeniden takın.
  19. Ön ve arka taşıma braketlerini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Braketteki delik çapı ø12 mm'dir. Gereksinim, M10 mukavemet sınıfı 8.8 donanımdır.
  20. Ön plakayı alt giriş kabinine yeniden takın.
  21. Sağ yan paneli alt giriş kabinine takın. Sağ yan panel UPS’den daha önce çıkarılmıştı.
  22. Sinyal ve güç kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?