990-91733A-025

Montaż szafy z wejściem dolnym po prawej stronie zasilacza UPS

  1. Zdemontuj prawy boczny panel z zasilacza UPS. Zachowaj go do montażu na szafie z wejściem dolnym.
  2. Wsuń zasilacz UPS i szafę z wejściem dolnym na końcowe położenie obok siebie.
  3. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące zasilacza UPS za pomocą klucza aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
    NOTYFIKACJA
    Ryzyko uszkodzenia sprzętu
    Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  4. Zdemontuj górny wspornik połączenia z górnej części szafy z wejściem dolnym.
  5. Zamontuj górny wspornik połączenia między zasilaczem UPS i szafą z wejściem dolnym.
  6. Połącz zasilacz UPS i szafę z wejściem dolnym za pomocą dołączonych przednich wsporników połączenia.
  7. Połącz zasilacz UPS i szafę z wejściem dolnym za pomocą dołączonych tylnych wsporników połączenia.

    Widok z tyłu

  8. Zdemontuj przednią płytę z szafy z wejściem dolnym.
  9. Zdemontuj płyty przewodów sygnałowych.
  10. Zamontuj dostarczone zaślepki na otwory na kable.
  11. Zdemontuj dolną płytę montażową.
  12. Zdemontuj płyty wspornikowe z kółkami. Odłóż płyty wspornikowe z kółkami.
  13. Wywierć/wytnij dziury na kable/przepusty kablowe w płycie montażowej. Zamontuj kable/przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli jest to wymagane.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych. Nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  14. Ponownie zamontuj dolną płytę montażową.

  15. Zdejmij wewnętrzne przednie płyty i tylny panel z zasilacza UPS.
  16. Poprowadź kable zasilające w górę przez szafę z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji. Przymocuj kable zasilające do środkowych i górnych wsporników kabli.
  17. Poprowadź przewody sygnałowe w górę przez szafę z wejściem dolnym i do zasilacza UPS. Poprowadź je według ilustracji, aby rozdzielić kable Class 2/SELV od kabli non-Class 2/non-SELV.
  18. Ponownie zamocuj przednie i tylne wsporniki transportowe na szafie z wejściem dolnym.
  19. Przymocuj przedni i tylny wspornik transportowy do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu we wsporniku to ø12 mm. Wymagany jest sprzęt M10 o klasie wytrzymałości 8.8.
  20. Ponownie zamontuj przednią płytę na szafie z wejściem dolnym.
  21. Zamontuj prawy panel boczny na szafie z wejściem dolnym. Prawy panel boczny usunięto z zasilacza UPS wcześniej.
  22. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć przewody sygnałowe i zasilające.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?