990-5938A-037

电池断路器箱规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
电池断路器箱仅可用于 Easy UPS 3S。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  E3SOPT007
电池断路器 LV438118+LV438135
LV438880
最大配置 4 小时运行时间
电池类型 铅酸
最大电池短路电流 (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?