990–5938–012

Caractéristiques du coffret disjoncteur batterie

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le coffret disjoncteur batterie doit uniquement être utilisé avec l'ASI Easy UPS 3S.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  E3SOPT007
Disjoncteur batterie LV438118+LV438135 ou
LV438880
Configuration maximale 4 heures d'autonomie
Type de batterie Plomb-acide
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?