990–5938–017

Specifiche della scatola interruttori delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
La scatola interruttori delle batterie deve essere utilizzata solo con l'Easy UPS 3S.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  E3SOPT007
Interruttore delle batterie LV438118+LV438135 o
LV438880
Configurazione massima 4 ore di autonomia
Tipo di batteria Piombo-acido
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?