990-5938A-005

Batterieschalter im Wandgehäuse: Technische Daten

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der Batterieschalter im Wandgehäuse darf nur mit der Easy UPS 3S eingesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  E3SOPT007
Batterieschalter LV438118+LV438135 oder
LV438880
Maximalkonfiguration Laufzeit: 4 Stunden
Batterietyp Blei-Säure
Maximaler Kurzschlussstrom der Batterie (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?