990-5938A-006

Especificaciones de la caja del disyuntor de batería

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
La caja del disyuntor de batería se debe utilizar únicamente con el sistema SAI Easy UPS 3S.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  E3SOPT007
Disyuntor de batería LV438118+LV438135 o
LV438880
Configuración máxima 4 horas de autonomía
Tipo de batería Plomo ácido
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?