990-5993C-006

Conexión de los cables entre el SAI Easy UPS 3M y el armario de baterías modulares

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
No utilice los cables que se suministran con el armario de baterías modulares para la instalación del SAI Easy UPS 3M, sino el kit de cables E3MOPT006.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire el conducto de la parte posterior del armario de baterías modulares.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

  2. Gire la caja de conductos e instale.
  3. Retire el panel lateral derecho o el izquierdo.

    Vista frontal del armario de baterías modulares

  4. Conecte los cables de batería (kit opcional E3MOPT006) a las barras colectoras.

    Vista del lado derecho del armario de baterías modulares

  5. Si más de un armario de baterías modulares forma parte de la instalación, conecte los cables de batería (kit opcional E3MOPT006) entre los armarios de baterías modulares.
  6. Vuelva a instalar el panel lateral.
  7. Sujete los cables a los protectores de cables.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?