990–5993B–017

Collegamento dei cavi tra Easy UPS 3M e l'armadio delle batterie modulari

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Non utilizzare i cavi forniti con l'armadio delle batterie modulari per l'installazione con Easy UPS 3M; utilizzare invece il kit di cavi E3MOPT006.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.
  1. Rimuovere il condotto dalla parte posteriore dell'armadio delle batterie modulari.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

  2. Ruotare il condotto e procedere all'installazione.
  3. Rimuovere il pannello laterale destro o sinistro.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari

  4. Collegare i cavi delle batterie (kit opzionale E3MOPT006) alle sbarre.

    Vista laterale destra dell'armadio delle batterie modulari

  5. Se più di un armadio delle batterie modulari è parte dell'installazione, collegare i cavi batterie (kit E3MOPT006) tra gli armadi delle batterie modulari.
  6. Rimontare il pannello laterale.
  7. Fissare i cavi nei serracavi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?