990-5993C-024

Conexão dos cabos entre o Easy UPS 3M e o gabinete de baterias modulares

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Não use os cabos fornecidos com o gabinete de bateria modular para instalação com o Easy UPS 3M, mas use o kit de cabos E3MOPT006.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia.
  1. Remova o conduíte da parte traseira do gabinete de baterias modulares.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

  2. Gire e instale o conduíte.
  3. Remova o painel lateral direito ou esquerdo.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares

  4. Conecte os cabos de bateria (kit E3MOPT006 opcional) aos barramentos.

    Vista lateral direita do Gabinete de baterias modulares

  5. Se mais de um gabinete de baterias modulares fizer parte da instalação, conecte os cabos de bateria (kit E3MOPT006 opcional) entre os gabinetes de baterias modulares.
  6. Reinstale o painel lateral.
  7. Fixe os cabos aos passadores de cabos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?