990-5993C-028

Подключение кабелей между Easy UPS 3M и шкафом модульной батареи

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Не используйте кабели, поставляемые со шкафом модульной батареи, для установки с Easy UPS 3M. Используйте комплект кабелей E3MOPT006.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей.
  1. Снимите коробку кабельного ввода с задней части шкафа модульной батареи.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

  2. Поверните коробку кабельного ввода и выполните установку.
  3. Снимите правую или левую боковую панель.

    Шкаф модульной батареи – вид спереди

  4. Подключите кабели батарей (дополнительный комплект E3MOPT006) к шинам.

    Шкаф модульной батареи – вид справа

  5. Если устанавливается более одного шкафа модульной батареи, подключите кабели батарей (комплект E3MOPT006) между шкафами модульных батарей.
  6. Установите боковую панель на место.
  7. Закрепите кабели с помощью фиксаторов.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?