990-5993C-006

Especificaciones

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El armario de baterías modulares debe utilizarse solo con el Easy UPS 3S con baterías internas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  Easy UPS 3S Easy UPS 3M
Tensión nominal de la batería (V) 480 para sistemas de 400 V 240 para sistemas de 208 V 480
Tipo de batería Plomo ácido Plomo ácido Plomo ácido
Número de bloques por rama 40 20 40
Nivel máximo de cortocircuito (Icw) 10 kA 10 kA 10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?