990-5993C-024

Conexão dos cabos entre o Easy UPS 3S e o gabinete de baterias modulares

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia.
  1. Remova o conduíte da parte traseira do gabinete de baterias modulares.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

  2. Gire e instale o conduíte.
  3. Remova o painel lateral direito ou esquerdo.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares

  4. Conecte os cabos de bateria fornecidos aos barramentos.
    • Nobreak de 10-20 kVA: WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • Nobreak de 30-40 kVA: WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Vista lateral direita do Gabinete de baterias modulares

  5. Se mais de um gabinete de baterias modulares fizer parte da instalação, conecte os cabos de bateria entre os gabinetes de baterias modulares.
  6. Instale o sensor de temperatura E3SOPT003 (caso disponível).

    Vista lateral direita do Gabinete de baterias modulares

  7. Passe os cabos do sensor de temperatura da bateria pelo conduíte até o nobreak. Desconecte os cabos de J2–1 e J2–2 e conecte o sensor de temperatura da bateria.
  8. Reinstale o painel lateral.
  9. Fixe os cabos aos passadores de cabos.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?