990-5994B-004

Klargør det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til kabler

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Fjern de øverste og nederste forskruningsplader.

    Toppen af parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

    Bunden af parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

  2. Bor eller udskær huller til kabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladerne.
  3. Monter kabelgennemføringer (hvis relevant), og sæt forskruningspladerne på igen.
    FARE
    fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
    Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
    Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

    Toppen af parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

    Bunden af parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.