990-5994B-004

Tilslut signalkablerne til Easy UPS 3M

BEMÆRK: Signalkablerne skal føres adskilt fra strømkablerne.
  1. Fjern plastikdækslet på vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB for at få adgang til meldekontakterne.
  2. Tilslut signalkabler (medfølger ikke) fra de tre meldekontakter i vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB til UPS-enhederne.
  3. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningerne.
  4. Luk den indre dør og fastgør med skruer.
  5. Luk fordøren.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.