990-5994B-004

Monter det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på væggen

FORSIGTIG
Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyr
  • Monter vedligeholdesesbypasspanelet på væggen eller i et rack, som er strukturelt stabilt, og som kan bære enhedens vægt.
  • Brug passende udstyr til væg-/racktypen.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Mål og afmærk placeringen af de fire monteringshuller på væggen.
  2. Bor huller på hvert af de fire afmærkede steder, og monter forankringsboltene.
  3. Fjern skruerne, og åbn den indre dør.
  4. Monter det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på væggen
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.