990-91189F-037

收货

外部检查

设备到货时,先检查运输包装材料有无损坏或不当搬运等痕迹。如有明显损坏,切勿擅自安装。如发现任何损坏,请在 24 小时内联系施耐德电气并向承运商提出索赔申请。

对照提货单检查交货的组件是否齐全。如发现任何货物缺失,立即向承运商和施耐德电气报告。

检查设备标签并与订单核对确保一致。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?