990-91189F-037

输入接点和输出继电器

输入接点

注: J2 预留用于内部电池温度传感器(工厂安装)。

输入连接被视为 24 VDC 的 2 类/SELV 电路。

含电池的 UPS 的输入接点

输出继电器

输出继电器连接:最大值 3A / 240 VAC。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?