990-91189F-037

安装检查清单

  • UPS 和电池均无任何损坏。

  • UPS 已安装在温度受控且无导电杂物的室内环境中。

  • UPS 已安装在阻燃、水平且能承受机柜重量的坚固表面上。

  • 上游保护装置已按照所需的上下游保护及线缆规格和当地法规要求安装完毕。

  • 电源线已按照本手册中的步骤连接完毕。

  • 信号线已按照本手册中的步骤连接完毕。

  • 电池线缆已按照本手册中的步骤连接完毕。

  • 所有保护罩均已安装到位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?